Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, LMH34400
主题中讨论的其他器件:LMH6611、
您好、TI!
LMH34400的启用/解压缩环境光消除模式时、LMH34400和 LMH6611输出电压有何差异?
根据 LMH34400数据表:
7.3.3单端输出级
LMH34400的输出级在其输出端使用一个10 Ω 串联电阻来隔离放大器输出级
从封装键合线电感和印刷电路板(PCB)电容中分离晶体管。 以下的净增益:
在 Ω 外部100k Ω 电阻器时、LMH34400 (TIA +输出级)为40 kΩ。 当外部负载
电阻器增加到100 Ω 以上、从 IN 引脚到输出引脚的有效增益会增加。 因此、
当外部负载电阻器降至低于100 Ω 时、从 IN 引脚到输出的有效增益
Ω 10k Ω 电阻器上的压降较大、引脚会减小。 空载时
连接到输出引脚、有效 TIA 增益为44 kΩ。 LMH34400的输出电压
将电压限制为1.0V 的固定值。 输出摆幅在上方和下方
灌入和拉取电流时、电压为1.0V。
对于下面的原理图、如果没有输入、LMH6611输出电压是否预期为@3.5V (1V x 3.5 (LMH6611增益))?但实际测量 LMH6611的输出电压是否为3.29V、为什么?
如果输入19.5uW 进入 PD -3、预期18.5uA 流入 LMH34400、那么 LMH6611输出直流电平是否@3.5V (1V x 3.5)? 而 LMH6611的输出摆幅高于或低于3.5V?
摆幅电压电平是否@ 18.5uA x 40K x 3.5 = 2.59V (高于电源电压@4.5V (+VOP))?
Ω 原理图、如何为 LMH34400的负载连接外部100 k Ω 电阻?