This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:启用/禁用环境光消除模式时 LMH34400输出有何差异?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283685/lmh34400-what-is-difference-for-lmh34400-output-when-enable-disable-ambient-light-cancellation-mode

器件型号:LMH34400
主题中讨论的其他器件:LMH6611

您好、TI!

LMH34400的启用/解压缩环境光消除模式时、LMH34400和 LMH6611输出电压有何差异?

根据 LMH34400数据表:

7.3.3单端输出级
LMH34400的输出级在其输出端使用一个10 Ω 串联电阻来隔离放大器输出级
从封装键合线电感和印刷电路板(PCB)电容中分离晶体管。 以下的净增益:
在 Ω 外部100k Ω 电阻器时、LMH34400 (TIA +输出级)为40 kΩ。 当外部负载
电阻器增加到100 Ω 以上、从 IN 引脚到输出引脚的有效增益会增加。 因此、
当外部负载电阻器降至低于100 Ω 时、从 IN 引脚到输出的有效增益
Ω 10k Ω 电阻器上的压降较大、引脚会减小。 空载时
连接到输出引脚、有效 TIA 增益为44 kΩ。 LMH34400的输出电压
将电压限制为1.0V 的固定值。 输出摆幅在上方和下方
灌入和拉取电流时、电压为1.0V。

对于下面的原理图、如果没有输入、LMH6611输出电压是否预期为@3.5V (1V x 3.5 (LMH6611增益))?但实际测量 LMH6611的输出电压是否为3.29V、为什么?

如果输入19.5uW 进入 PD -3、预期18.5uA 流入 LMH34400、那么 LMH6611输出直流电平是否@3.5V (1V x 3.5)? 而 LMH6611的输出摆幅高于或低于3.5V?

摆幅电压电平是否@ 18.5uA x 40K x 3.5 = 2.59V (高于电源电压@4.5V (+VOP))?

  Ω 原理图、如何为 LMH34400的负载连接外部100 k Ω 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    LMH34400的 直流消除环路  用于消除环境光引起的任何电压偏移。 这将有效消除 LMH34400输出端由环境光引起的任何直流失调。 禁用此功能可能会导致在 LMH6611输出端测量到失调电压。 3.5V 预期信号与您看到的实际3.29V 之间存在差异的原因可能有几个。 有一个问题可能是器件仍然会放大很小的电流、这会导致其值略低于输出端的理想1V 电压。 产品说明书还强调了默认输出电压的范围可以从0.93V 一直到1.07V。 您可以在 LMH34400的输出端探讨一下吗? 如果这在1V 以下与电阻器容差相结合、这可能是 LMH6611输出使用3.29V 的原因。  

    至于与器件输出电压有关的问题、如果光电二极管阴极偏置为正电压(器件正在灌电流)、LMH34400将默认为1V、摆幅将低于1V;如果光电二极管阳极偏置为负电压、则摆幅将高于1V (器件正在拉电流)。 拉电流时、总输出电压将为拉电流* LMH34400 V/V 增益+ 1V LMH34400默认输出偏移。 根据此信息、18.5uA 将产生大约1.8V 的输出电压。 由于 LMH6611的电源为+4.5V、这个在 LMH6611增益级中被增益了3.5V/V 的值将导致输出电压范围冲突。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的快速反馈我关于 LMH34400的问题

    18.5uA 会产生大约1.8V 的输出电压–为什么它大约为1.8V ?

    18.5uA 是否会导致输出电压@1.74V (1.85uA x 40K + 1V)?

     从最初的想法来看、我希望 LMH34400 + LMH6611将光电二极管的电流18.5uA 放大到大约3.5V、 这意味着我应该在 R25和 LMH6611的引脚3之间放置交流耦合电容(1uF)来消除1V 直流失调电压并将 LMH6611增益设置为4.8V/V、以获得大约3.5xV 的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我说它将接近1.8V 的原因是、由于输出将进入高阻抗节点、从输入到输出的 TIA 增益约为44k。 40k 增益是在假设 LMH34400驱动100欧姆负载的情况下实现的、因为该负载会通过10欧姆内部串联电阻构成一个分压器。 第 7.3.3节"单端输出级"更深入地突出显示了这一点。

    您应该能够重新配置电路以消除1V 直流输出偏移并相应地按照您的建议调整增益。 我附上了一份来自 TINA 的电路、该电路可以作为您进行设计的良好起点。 实际的电路可能需要一些调整、因为该模型没有精确地对器件和元件的非理想条件进行建模、但对电路进行建模是一个很好的起点。  

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../LMH34400_2B00_LMH6611.TSC