This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:LM2904-Q1 VCM

Guru**** 2390390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904LV, TLV9151-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284511/lm2904-q1-lm2904-q1-vcm

器件型号:LM2904-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904LVTLV9151-Q1

如何计算双电源和单电源的 VCM?

如果 VCM 超过规格、将会发生什么情况、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入共模电压范围的保证最小上限始终为低于正电源轨2V。

    当输入电压升高时、电气特性将降低、或者放大器不再正常工作。 请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 下面的应用中、如果 V+=5V、V-=0、VCM  是什么?

    ,是否有损坏 OP 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guozhu、

    这是低侧电流检测还是高侧电流检测?

    此外、如果您希望使用5V 电源、则可以专门为低电压(5.5V 电源及以下)创建 LM2904LV。 它仍然具有类似的共模限制、但能够抵抗相位反转。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry;

    是的、这是高侧电流检测电路。

    在我们的设计中、OP 的电源电压范围为5V 至6.5V、因此 LM2904LV 可能不合适。 它也具有 VCM 限制。

    这里的相位反转意味着如果输入低于 Vcm 限制、则输出将正确反应 VOH 或 VOL、但如果高于 Vcm 限制、输出将反转?

    如果 LM2904BQPWRQ1输入高于 VCM、会发生什么情况? 是否会损坏 OP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位反转是一种仅发生在负输入时的特定误差模式。 但是、当输入高于3V (对于5V 电源)时、放大器将无法正常工作。 (这不会损坏它。)

    要处理更大的输入电压、需要使用 Vcm 包含正轨或轨到轨输入的放大器、例如 TLV9151-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。