主题中讨论的其他器件:LM2904LV、 TLV9151-Q1
如何计算双电源和单电源的 VCM?
如果 VCM 超过规格、将会发生什么情况、为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何计算双电源和单电源的 VCM?
如果 VCM 超过规格、将会发生什么情况、为什么?
输入共模电压范围的保证最小上限始终为低于正电源轨2V。
当输入电压升高时、电气特性将降低、或者放大器不再正常工作。 请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的第2.2节。
您好、Jerry;
是的、这是高侧电流检测电路。
在我们的设计中、OP 的电源电压范围为5V 至6.5V、因此 LM2904LV 可能不合适。 它也具有 VCM 限制。
这里的相位反转意味着如果输入低于 Vcm 限制、则输出将正确反应 VOH 或 VOL、但如果高于 Vcm 限制、输出将反转?
如果 LM2904BQPWRQ1输入高于 VCM、会发生什么情况? 是否会损坏 OP?