您好!
意外原始案例已锁定"TLV9164:SO# 944207 -每个客户的部件不可焊..."
客户现在提到:
--------
"您指的是错误的读数。
红色和蓝色线条的图示仅显示由所用组件产生的工艺窗口。
在第8点(8 Prozessdaten -顶部)下、您将找到实际测量值
在印刷电路板上测得的结果。
如您所见、加热和冷却梯度(最大值+ 3K/s 和最大值- 6K/s)未被违反。
TL 到 TP = 2、8K/s
TP 至 TL =-5、1K/s
--------
您仍可以就此提供建议吗?
谢谢!