This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9164:SO# 944207 -每个客户的部件不可焊接... 重新布局至

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272228/tlv9164-so-944207---per-customer-the-parts-are-not-solderable-relaed-to

器件型号:TLV9164

您好!

意外原始案例已锁定"TLV9164:SO# 944207 -每个客户的部件不可焊..."

客户现在提到:

--------   

"您指的是错误的读数。
红色和蓝色线条的图示仅显示由所用组件产生的工艺窗口。
在第8点(8 Prozessdaten -顶部)下、您将找到实际测量值
在印刷电路板上测得的结果。
如您所见、加热和冷却梯度(最大值+ 3K/s 和最大值- 6K/s)未被违反。

TL 到 TP = 2、8K/s
TP 至 TL =-5、1K/s

--------    

您仍可以就此提供建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    如前一篇文章中所述、Carolina 可以帮助您提供器件顶部标记和 TI 卷带标签的完整图像吗?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、抱歉。 我仍然没有看到器件的图片、但收到了带标签的卷带图片、我已经在添加。

    我一看到该信息、就会提供器件的图片。

    非常感谢

    此致

    阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    感谢您提供卷带信息。 您能否确认客户在焊接 IC 本身时遇到了问题? 根据上一篇文章中提供的图片(复制于下方)、它与我们的 PW 封装器件不同。 这就是我要求提供 IC 顶部标记和图像的原因。  

    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adnan、  

    我要将 Ashley 的回复标记为"TI 认为已经解决了。" 如果问题未得到解决、请告知我们可以如何进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利。
    Caro