Other Parts Discussed in Thread: OPA2735
您好!
我在使用 OPA2735设计的放大器电路方面遇到了一些问题。 输出往往会有一些振荡、我试图确定它是否来自电路的以下部分。
如果有人可以帮助我对此进行稳定性分析、我会很感激。 随函附上 TINA-TSC 文件。
e2e.ti.com/.../Stability-Analysis-OPA2735-.TSC
提前感谢、
卡文杜
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA2735
您好!
我在使用 OPA2735设计的放大器电路方面遇到了一些问题。 输出往往会有一些振荡、我试图确定它是否来自电路的以下部分。
如果有人可以帮助我对此进行稳定性分析、我会很感激。 随函附上 TINA-TSC 文件。
e2e.ti.com/.../Stability-Analysis-OPA2735-.TSC
提前感谢、
卡文杜
尊敬的 Kavindu:
我已经进行了稳定性分析、并确定电路具有~33度的相位裕度。

瞬态响应显示放大器输出端出现振荡、导通过冲几乎为40%

将从22Ω 到90Ω 的第一个串联隔离电阻器增加到~50度。

瞬态响应显示振荡以21%的过冲进行抑制。

如果您想进一步提高相位裕度并抑制过冲、我建议与10kΩ 反馈电阻器并联一些反馈电容。 请参阅下面的相位裕度和阶跃响应、其中 CF = 50 pF。


e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_Stability_5F00_Analysis_5F00_ZO.TSC
e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_Transient_5F00_Response.TSC
此致、
扎赫
尊敬的 Kavindu:
没问题、我很乐意提供帮助。 如果您想要 详细了解驱动容性负载时的放大器稳定性、我将引导您查看我编写的这份应用手册的主题: 确定驱动容性负载的最佳隔离电阻
我现在将继续、关闭该主题。 如果您在此设计上需要进一步支持、请随时再次回复。
此致、
扎赫