This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2735:同相放大器稳定性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286823/opa2735-non-inverting-amplifier-stability

器件型号:OPA2735

您好!

我在使用 OPA2735设计的放大器电路方面遇到了一些问题。 输出往往会有一些振荡、我试图确定它是否来自电路的以下部分。

如果有人可以帮助我对此进行稳定性分析、我会很感激。 随函附上 TINA-TSC 文件。

e2e.ti.com/.../Stability-Analysis-OPA2735-.TSC

提前感谢、

卡文杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavindu:

    我已经进行了稳定性分析、并确定电路具有~33度的相位裕度。

    瞬态响应显示放大器输出端出现振荡、导通过冲几乎为40%

    将从22Ω 到90Ω 的第一个串联隔离电阻器增加到~50度。

    瞬态响应显示振荡以21%的过冲进行抑制。

    如果您想进一步提高相位裕度并抑制过冲、我建议与10kΩ 反馈电阻器并联一些反馈电容。 请参阅下面的相位裕度和阶跃响应、其中 CF = 50 pF。

    e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_Stability_5F00_Analysis_5F00_ZO.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_Transient_5F00_Response.TSC

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavindu:

    没问题、我很乐意提供帮助。 如果您想要 详细了解驱动容性负载时的放大器稳定性、我将引导您查看我编写的这份应用手册的主题: 确定驱动容性负载的最佳隔离电阻

    我现在将继续、关闭该主题。 如果您在此设计上需要进一步支持、请随时再次回复。

    此致、

    扎赫