请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM331 主题中讨论的其他器件:LM334
您好!
我正在尝试为小电流设计一个 V 至 F 转换器。 通过研究设计细节、为了进行电路原型设计、我希望进一步了解参数。
我将具体查看图5。 为了使这项工作切实可行、我需要以下各项:
1.V+值(为 LM334供电并进行输入零点调节)
2.输入零点调整的低值
3. LF351的低值
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yashas:
1.V+值(为 LM334供电并进行输入零点调节)
从图5可以看出、V+通过1kΩ 和100Ω 电阻器弱接地、这使得节点 在 Q2偏置时能够保持在大约-120mV 的电压。

2.输入零点调整的低值
这看起来是通过调整电位计来实现零点调整的。 图3显示了 V+和 V-之间偏置的电位器、

3. LF351的低值
我假设通过"低值"、您指的是负电源电压(V-)。 此设计似乎使用+/-15V 电源、因此 V-电源为-15V。
祝您设计顺利。
此致、
扎赫