This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:与 LM334和 LF351配合使用的低电流到频率转换器

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287934/lm331-low-current-to-frequency-converter-along-with-lm334-and-lf351

器件型号:LM331
主题中讨论的其他器件:LM334

您好!

我正在尝试为小电流设计一个 V 至 F 转换器。 通过研究设计细节、为了进行电路原型设计、我希望进一步了解参数。

我将具体查看图5。 为了使这项工作切实可行、我需要以下各项:

1.V+值(为 LM334供电并进行输入零点调节)

2.输入零点调整的低值

3. LF351的低值

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashas:

    1.V+值(为 LM334供电并进行输入零点调节)

    从图5可以看出、V+通过1kΩ 和100Ω 电阻器弱接地、这使得节点 在 Q2偏置时能够保持在大约-120mV 的电压。

    2.输入零点调整的低值

    这看起来是通过调整电位计来实现零点调整的。 图3显示了 V+和 V-之间偏置的电位器、

    3. LF351的低值

    我假设通过"低值"、您指的是负电源电压(V-)。 此设计似乎使用+/-15V 电源、因此 V-电源为-15V。

    祝您设计顺利。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、

    感谢您的快速响应。 我们来试一下这个设置、看看结果如何。