请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3491 主题中讨论的其他器件: THS3091
THS3491单位增益是否稳定?
或者是否有更好的放大器用于此目的?
谢谢再见
汉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗯、Hanno、
此表显示了2种封装的建议 RF 与增益间的关系、DDA 的键合线电感要高得多、与环路相位裕度相互作用、这降低至增益2、 但我想 RGT 中增益1在大约1.2千欧 RF 的情况下是稳定的、模拟信号将显示您的需要。 我将 THS3491定义设置为假设有一定的增益、因为如果您可以针对单位增益情况产生具有压摆率的输入信号、为什么要使用放大器-因此输入余量相对较高、以使用可提供更佳 CMRR 的设计。