This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:单位增益稳定

Guru**** 2503775 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289041/ths3491-unity-gain-stable

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: THS3091

THS3491单位增益是否稳定?

或者是否有更好的放大器用于此目的?  

谢谢再见  
汉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    THS3491 不是单位增益稳定的放大器。 THS3091是一款电流反馈放大器、具有类似的性能、包括更高的电源电压范围、可在单位增益配置下运行。  

    如果 THS3091无法满足您的应用所需的特定性能规格、请告诉我、我可以推荐更接近这些规格的另一器件。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Hanno、  

    此表显示了2种封装的建议 RF 与增益间的关系、DDA 的键合线电感要高得多、与环路相位裕度相互作用、这降低至增益2、 但我想 RGT 中增益1在大约1.2千欧 RF 的情况下是稳定的、模拟信号将显示您的需要。 我将 THS3491定义设置为假设有一定的增益、因为如果您可以针对单位增益情况产生具有压摆率的输入信号、为什么要使用放大器-因此输入余量相对较高、以使用可提供更佳 CMRR 的设计。