This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:TINA 中的波特不匹配

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289498/ths4561-bode-mismatch-in-tina

器件型号:THS4561

与 本文档第7章中的公式一致:有源低通滤波器设计(修订版 D) 在 TINA 中使用此值我没有得到相同的波特图(随附)。

我的 TINA 设计中的误差在哪里? 我可以调整波特图、但丢失了 Q 值、因此失去了巴特沃斯条件...

我需要低通巴特沃斯二阶 fc = 7200Hz

e2e.ti.com/.../2ndBWlow7k2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    我已经查看了随附的 TINA 原理图。 我认为您的 TINA 设计中的误差是由 C3、R2和 R1的位置造成的。 由于这些元件的放置、放大器不再像你在参考文档第7章中尝试实现的那样在 MFB 拓扑中运行。

    我已经按如下所示调整了布局、现在该器件实现了所需的滤波器特性。 我在下面还附上了我使用的 TINA 原理图。

    e2e.ti.com/.../THS4561_5F00_MFBLPF_5F00_E2E.TSC

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、您可以对您的设计进行调整、以实现更低的噪声。 我始终留意此器件上的200MHz 是否存在谐振、是的-它位于95MHz 处。 将反馈电容器移至环路内20欧姆以外有助于实现这一点、您也可以尝试将其提高一点。 我没有运行相位裕度测试、Nick 可能可以这样做 -此谐振来自开环输出阻抗谐振。  

    e2e.ti.com/.../7200Hz-2nd-order-MFB-LP.TSC

    在这里、Nick 的设计出现了200MHz、谐振较剧烈、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且、只要我打开两个文件、这里就可以比较输出积分噪声、较低曲线是改进的 RC 值-此设计可以在100kHz 区域使用后置 RC 滤波器来限制总 RMS 输出噪声、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    PCB 已n`t、因此我无法添加新元件。 我基于 THS4561 数据表原理图中的设计

     建议使用20欧姆的电阻器来降低噪声是否可以放置在另一个位置?

    我忘记在分压后包含电压跟随器、所以在应用 Q 和 Fc 公式时遇到问题(附上原理图)。

    您知道如何计算  我的怪异拓扑的特定公式吗?

    我需要使用容差为1%的电容器和容差为0.1%的电阻器。 TINA 或 FilterPro 是否有工具可以最大限度地减小标准化无源器件值时产生的误差?

     

    e2e.ti.com/.../2727.THS4561_5F00_MFBLPF_5F00_E2E.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里应有尽有、图10.7中的1fF 只是一个寄生占位符。 反馈电容应该更好地位于20 Ω 的另一侧、您应该告诉我们您发布 RC 值。 因此、只需更改值即可。 我认为没有任何 TI 工具可以最大限度地减少与标准值相对应的时基故障误差。 我通常建议 E96值中有0.5%的 R's、E24值中有2%的 C's。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1fF 是什么意思? 输出中的 RC 值为200MHz 和20pF (ADS131E08IPAGR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您粘贴的图10.7在输入中有0.1pF 的电容、可以忽略该电容。 我不知道您对 RC 值的理解是什么、查看您说您遵循的图10.7以及 FDA 输出之后的 RC 值、您是否具有这些值、它们是什么值

    这是一个200个示例的 Monte Carlo、Guassian Rs 的精度为0.5%、C 的精度为2%