与 本文档第7章中的公式一致:有源低通滤波器设计(修订版 D) 在 TINA 中使用此值我没有得到相同的波特图(随附)。
我的 TINA 设计中的误差在哪里? 我可以调整波特图、但丢失了 Q 值、因此失去了巴特沃斯条件...
我需要低通巴特沃斯二阶 fc = 7200Hz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
与 本文档第7章中的公式一致:有源低通滤波器设计(修订版 D) 在 TINA 中使用此值我没有得到相同的波特图(随附)。
我的 TINA 设计中的误差在哪里? 我可以调整波特图、但丢失了 Q 值、因此失去了巴特沃斯条件...
我需要低通巴特沃斯二阶 fc = 7200Hz
尊敬的 Alberto、
我已经查看了随附的 TINA 原理图。 我认为您的 TINA 设计中的误差是由 C3、R2和 R1的位置造成的。 由于这些元件的放置、放大器不再像你在参考文档第7章中尝试实现的那样在 MFB 拓扑中运行。
我已经按如下所示调整了布局、现在该器件实现了所需的滤波器特性。 我在下面还附上了我使用的 TINA 原理图。

e2e.ti.com/.../THS4561_5F00_MFBLPF_5F00_E2E.TSC
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢。
尼克
嘿、Alberto、您可以对您的设计进行调整、以实现更低的噪声。 我始终留意此器件上的200MHz 是否存在谐振、是的-它位于95MHz 处。 将反馈电容器移至环路内20欧姆以外有助于实现这一点、您也可以尝试将其提高一点。 我没有运行相位裕度测试、Nick 可能可以这样做 -此谐振来自开环输出阻抗谐振。

e2e.ti.com/.../7200Hz-2nd-order-MFB-LP.TSC
在这里、Nick 的设计出现了200MHz、谐振较剧烈、

感谢你的评分
PCB 已n`t、因此我无法添加新元件。 我基于 THS4561 数据表原理图中的设计:

建议使用20欧姆的电阻器来降低噪声是否可以放置在另一个位置?
我忘记在分压后包含电压跟随器、所以在应用 Q 和 Fc 公式时遇到问题(附上原理图)。
您知道如何计算 我的怪异拓扑的特定公式吗?
我需要使用容差为1%的电容器和容差为0.1%的电阻器。 TINA 或 FilterPro 是否有工具可以最大限度地减小标准化无源器件值时产生的误差?
1fF 是什么意思? 输出中的 RC 值为200MHz 和20pF (ADS131E08IPAGR)