This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300条件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291345/amc1300-amc1300-condition

器件型号:AMC1300

大家好、

我想问一些有关 AMC1300的问题。 为确保上电后的功能安全、我想 在初始上电之前了解此隔离放大器的状态。
具体来说、可能存在以下情况:
1.建立 VDD1电源后、VDD2正常供电的时间可能超过10毫秒。 在整个过程中、INP 和 INN 之间将存在输入信号。 此时 OUTP 和 OUTN 的状态是什么?
2.当 VDD1和 VDD2未上电时,在整个过程中 INP 和 INN 之间会有一些输入信号。 此时 OUTP 和 OUTN 的状态是什么?
3.未建立 VDD1时、整个过程中的输入侧信号是否会损坏 AMC1300?

非常感谢!

此致、

玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    如果未提供 VDD2电源、则输出不能有 GND2以外的电压。  

    如果输入信号幅度超出绝对最大额定值表规格、则器件可能会损坏。