Other Parts Discussed in Thread: AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1300 大家好、
我想问一些有关 AMC1300的问题。 为确保上电后的功能安全、我想 在初始上电之前了解此隔离放大器的状态。
具体来说、可能存在以下情况:
1.建立 VDD1电源后、VDD2正常供电的时间可能超过10毫秒。 在整个过程中、INP 和 INN 之间将存在输入信号。 此时 OUTP 和 OUTN 的状态是什么?
2.当 VDD1和 VDD2未上电时,在整个过程中 INP 和 INN 之间会有一些输入信号。 此时 OUTP 和 OUTN 的状态是什么?
3.未建立 VDD1时、整个过程中的输入侧信号是否会损坏 AMC1300?
非常感谢!
此致、
玛吉