This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:电压输出异常

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA296A, INA290, INA296B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292706/ina290-voltage-output-abnormality

器件型号:INA290
主题中讨论的其他器件:INA296AINA296B、INA293

大家好、我使用的是 INA290A3。 如以下典型电路所示。

My Circuit;

当输入电压达到大约0.7Vdc 时、输出电压会变为1Vdc。 
低于0.7Vdc 和高于0.9Vdc 不会发生这种情况。
我想知道你对这种情况的评论。

输入电压;

输出电压;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cenk:

    这里有几个问题。  第一个主要问题是 INA290只能在高 VCM 下工作。  这意味着 Vin 必须大于 VCM = 2.7V。  它可能在低于该电压时开始工作、但我不建议在低于该电压时使用。  如果您想要具有低 VCM 范围的类似规格、请查看 INA293、INA296A、INA296B。  另外、请验证您的原理图和实际电路是否与我假设原理图的 IN+和 IN-引脚相反。  

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、非常感谢您、我将尝试 INA293。

    您是对的、我快速进行了绘图、结果是错误的。

    此致

    塞恩克