This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:输入电阻器

Guru**** 2786755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294183/amc1411-input-resistor

器件型号:AMC1411

您好、

我的使用 AMC1411的客户在输入端子引脚上放置了一个39 Ω 电阻。

与 Rsense 并联的另一个1uF 电容器。

我想知道这两个额外组件的用途是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    这些组件构成低通滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    实际上、39Ohm 电阻器下方还有一个简短的注释。

    "反";

    客户认为它用于某种 ESD 保护电路。  

    有什么想法吗? 由于这是公开形式、我无法直接发布他们的 pic。

    此致、

    巴顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    可能是反短路?