Other Parts Discussed in Thread: AMC1411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1411 您好、
我的使用 AMC1411的客户在输入端子引脚上放置了一个39 Ω 电阻。
与 Rsense 并联的另一个1uF 电容器。
我想知道这两个额外组件的用途是什么。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.