Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1200, AMC3301
主题中讨论的其他器件:AMC1200、 AMC3301、AMC1300
尊敬的支持部门:
我在设计中使用 AMC1200进行电流感应。
我的设计的输入功率为直流48V 至160V。
VDD1和 VDD2 = 5V、待测量的电流幅度= 0.68A
但当我使用48V 输入为电路加电时、Rshunt= 350m Ohm Burn。
流过 Rshunt 的电流是否过高?
所以我应该添加 R93、R95、R86和 R90电阻器来限制流过 Rshunt 的电流。
请帮助确认我的电路设计是否正确?
请参阅以下原理图了解我的设计。

我在此附上了原理图供您参考。
e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing.pdf
谢谢你。
此致、
Ku