This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200 -Q1

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1200, AMC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294649/amc1200-q1-amc1200--q1

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC3301、AMC1300

尊敬的支持部门:

我在设计中使用 AMC1200进行电流感应。

我的设计的输入功率为直流48V 至160V。

VDD1和 VDD2 = 5V、待测量的电流幅度= 0.68A

但当我使用48V 输入为电路加电时、Rshunt= 350m Ohm Burn。

流过 Rshunt 的电流是否过高?

 所以我应该添加 R93、R95、R86和 R90电阻器来限制流过 Rshunt 的电流。

请帮助确认我的电路设计是否正确?

  请参阅以下原理图了解我的设计。

我在此附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing.pdf

谢谢你。

此致、

Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持部门:

    我修改了原理图设计、不插入 R91电阻器、而是提供不同的 Vdc 以确认 AMC1200 Vout。

    我发现输出看起来并没有太大的不同。  

    我的原理图设计错误还是元件值错误?

    这里是我基于对 PCBA 进行测量获得的数据。

    J12上的输入电压 A 点 点 B VDD1 VINP VINN VDD2 输出电压 VOUTN
    47伏 45.45V 45.32伏 3.51伏 4.174V 4.176V 5.11伏 2.473V 2.572V
    52.1V 50.01伏 49.9V 3.771 V 4.462V 4.514V 5.1V 2.505V 2.519伏
    57.2V 55.02V 54.95V 4.128V 4.836V 4.848V 5.09伏 2.4769V 2.5208V
    62.2V 60伏 59.99V 4.427V 5.072V 5.086V 5.11伏 2.502V 2.497伏

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_1096_2D00_00_5F00_Current-Sensing-A.pdf

    e2e.ti.com/.../AMC1200-current-sensing-waveform.xls

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    输入电压 VINP 和 VINN 高于 VDD1。 该器件无法测量高于 VDD1的电压。  

    我建议将 AMC1200替换为 AMC3301、这是一种具有内部直流/直流转换器的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    现在、我已经根据隔离式放大器电压感应计算器修改了我的设计。

    由于计算器表无 AMC1200、因此我使用 AMC1300作为参考。

    下面是我的电压检测电路最新原理图设计、

    将 Vin =40V 时的测量数据附加到124V。

    输入电压(V) VINP (mV) VINN (mV) VOUT (差分)
    40伏 46.57 -8.19 369.1mV
    45伏 53.38 -4.57 428.2mV
    50伏 62.06 -2.95 479.6mV
    55伏 69.12 -1.33 528.1mV
    60伏 80.33 0.78 585.7mV
    124伏 159.84 12.99 1.121伏

    请帮助确认我现在的设计是否正确?

    e2e.ti.com/.../AMC1200-Voltage-Sensing-waveform.xls

    谢谢。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    AMC1200不需要 R3'电阻器。 AMC1200和 AMC1300的前端设计不同、AMC1300具有会影响电压感测测量的静态输入偏置电流。  

    不过、其结果确实比以前好得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:  

    因此、用于电压检测的 AMC1200原理图如下所示、

    如果我想计算 AMC1200的 Vout 差值、下面的公式是否正确?

    [(R87/R93+R95+R87) x Vin] x 8、AMC1200的标称增益

    我希望查看我的实际测量数据与计算数据相比有多准确。

    非常感谢。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但是您可能需要考虑输入阻抗、如 图31所示。 等效输入电路与检测电阻 R87并联。 这将降低等效检测电阻。