Other Parts Discussed in Thread: LM311
您好
我想推荐一个新的四路比较器器件(抱歉、如果这里不适合进行此操作)。
LM311比较器已经存在很多年、但由于一些独特的特性、比如±15V 电源允许在输入引脚上比较高双极电压、因此它仍然非常受欢迎。 这在所有类型的音频电路中都非常有用、例如使用±12V 电源的放大器和合成器、以及电机控制电路中。
此外、它速度快、并且与其他比较器不同、其引脚1上引出了一个隔离式发射极。 该引脚通常接地、从而允许集电极开路输出连接到微控制器中断输入、例如使用0V/3.3V 逻辑电平(同时、比较器由高得多的双极电平供电、例如±12V)。
许多设计通常需要多个比较器(例如、16路语音合成器需要16路比较器)、但 LM311只以单个封装形式提供、因此成本增加、电路板空间也增加。
我认为在16引脚 TSSOP 封装中提供四通道版本会很好。
四个‘隔离式发射器’只需连接一个引脚即可(通常接地)。 我还记得之前遇到过一个使用平衡/选通引脚的设计、因此如果允许在16引脚封装中安装四路比较器、则可以省略这些引脚。