This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:新四路比较器器件建议

Guru**** 2675635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297403/lm311-new-quad-comparator-device-suggestion

器件型号:LM311

您好

我想推荐一个新的四路比较器器件(抱歉、如果这里不适合进行此操作)。

LM311比较器已经存在很多年、但由于一些独特的特性、比如±15V 电源允许在输入引脚上比较高双极电压、因此它仍然非常受欢迎。 这在所有类型的音频电路中都非常有用、例如使用±12V 电源的放大器和合成器、以及电机控制电路中。
此外、它速度快、并且与其他比较器不同、其引脚1上引出了一个隔离式发射极。 该引脚通常接地、从而允许集电极开路输出连接到微控制器中断输入、例如使用0V/3.3V 逻辑电平(同时、比较器由高得多的双极电平供电、例如±12V)。

许多设计通常需要多个比较器(例如、16路语音合成器需要16路比较器)、但 LM311只以单个封装形式提供、因此成本增加、电路板空间也增加。
我认为在16引脚 TSSOP 封装中提供四通道版本会很好。

四个‘隔离式发射器’只需连接一个引脚即可(通常接地)。 我还记得之前遇到过一个使用平衡/选通引脚的设计、因此如果允许在16引脚封装中安装四路比较器、则可以省略这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提出意见、非常感谢您的建议。 我们正在 开发这款器件的升级双通道版本、预计将于明年年初发布。  您是否能够实施2个双器件来替代设计的四通道器件? 我们目前没有四通道选项、但您的反馈和建议确实为我们提供了一些宝贵的见解。 再次感谢您使用该论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的帮助。 这种新的双路版本听起来很棒。 我期待明年发布该软件。

    我想四通道版本也将面临市场需求、因为大多数应用要么只使用一个比较器、要么使用多个(4、8、16)比较器。
    使用一个16引脚封装将实现开漏和推挽输出版本(省去了四个上拉电阻器)。 推挽版本将具有四个电源引脚、例如+12V 和-12V 双极电源以及逻辑电平电源(例如3.3V 和接地)。
    或者更好的是、如果技术上可行、则是一个可配置为推挽或开漏(由正逻辑电源引脚是否连接到电压来确定)的器件。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    再次感谢您的深入理解。  我不能说太多了,因为它是一个公共论坛,但我认为这种双变体 可能是你在寻找的东西,就你刚才提到的东西而言