Other Parts Discussed in Thread: INA231EVM, INA231
主题中讨论的其他器件: INA231
我根据手册设置了 INA231EVM 以及所有默认跳线位置。
EVM 软件能够与 EVM 板正常通信、它提供读数、但分流电压读取不正确。
我基本上使用了一个带有2个电阻器的分压器、均为10千欧。
80mV 被施加到堆叠。 这是总线电压。 使用分压器、我得到大约40mV 的电压进入作为分流电压输入的 V+ V-(通过 DMM 进行确认)。
EVM 软件不读取分流电压、仅显示2.5uV 或0V。 它正在正确读取总线电压、这可确认通信正常工作。
如何获得分流电压才能正确读取?