This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231EVM:不读取分流电压

Guru**** 2651435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA231EVM, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296906/ina231evm-not-reading-shunt-voltage

器件型号:INA231EVM
主题中讨论的其他器件: INA231

我根据手册设置了 INA231EVM 以及所有默认跳线位置。

EVM 软件能够与 EVM 板正常通信、它提供读数、但分流电压读取不正确。

我基本上使用了一个带有2个电阻器的分压器、均为10千欧。  

80mV 被施加到堆叠。 这是总线电压。 使用分压器、我得到大约40mV 的电压进入作为分流电压输入的 V+ V-(通过 DMM 进行确认)。

EVM 软件不读取分流电压、仅显示2.5uV 或0V。 它正在正确读取总线电压、这可确认通信正常工作。  

如何获得分流电压才能正确读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    这很奇怪。 您想告诉我配置寄存器的设置是什么吗? 您可能没有启用分流电压。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    分流电压在主配置屏幕上启用。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    测量40mV 时、您是在引脚上测量还是在分压器上测量?  您应该尝试测量 IN+和 IN-之间的差分电压、以防出现某种类型的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    在分压器、V+和 V-以及 C1上测量40mV。 它只是未在软件中显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    提供80mV 电压的电压源是否与器件共用同一 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    是的。 返回是共享的。

    V+和 V-可以处理的最大电压是多少? 我查看了数据表、它似乎可以处理高达30V 的电压。 我在  V+和 V-之间有较高的电压用于故障排除(高达10V)、并且基于30V 的绝对最大额定值、我认为不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、INA231上的绝对最大电压为30V。 您的分流电阻值有多大?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个串联的10k 电阻器。 在它们的级联上施加了80mV 的电压、所以我应该只获得40mV 的电压进入 V+ V-。

    总线电压看起来可以测量到低至30mV、所以我不明白为什么 V+和 V-不能读出40mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    一切看起来都很好、可能是 V+和 V-之间存在短路。 尝试移除外部"分流器"、并通过测量电阻来检查 V+和 V-之间是否存在短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:  

    IVE 移除了分流器和总线连接。 V+和 V-未短接。

    如果它们短路、我的 DMM 物理测量将产生0V 电压。 物理测量显示40mV、仅芯片和软件无法读取40mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您是否能够在 V+和 V-之间进行差分测量? 此外、以差分方式测量 V+和 GND 以及 V-和 GND? 这样我们就能很好地了解正在发生的事情。 可表示为:  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+和 V-差分为40mV。 V+至 GND 为40mV、V-至 GND 为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    让我们通过运行二极管测试来检查该器件是否正确焊接在 EVM 上。 将 DMM 转至二极管测试模式、并检查 V+和 GND 以及 V-和 GND 之间是否存在电压。 然而、正极引线不是在 V+或 V-上、而是在 GND 上、如下所示:  

    我在我们的一个 EVM 上进行了尝试、值约为0.6V。 你的上应该是一样的。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 V+到 GND 的电压为0.6V、但从 V-到 GND 的电流开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    这表明 IC 的焊接连接存在问题。 我会私下与你联系、让你继续前进。 目前、我要将该主题标记为已解决。  

    此致!

    穆罕默德