主题中讨论的其他器件:LM7301、
您好!
我们的设计 在跟随器配置中使用 LM7301、并使用 ISO224将输入与电路的其余部分隔离。
所有部件均为工业温度级。
系统的初级侧由+-15V 电压供电。
输入信号为60Hz / 5Vpeak。 和 ISO224的电源轨的一些额外元件。
在系统中大约一半的通道上、当我们在大约-20 Celcius 处进行低温测试时、 模拟电路末尾的信号上会出现一个进入 ADC 的偏移量(几 mV)。
偏移看起来很快... 一个60Hz 周期即可、然后下一个周期有失调电压...
有趣的一点是,当我们应用示波器探头在跟随器的输出,这个偏移消除!!!! 我们的探头具有50 pF 的电容负载。
有人会解释吗?
这是我们的原理图的一部分。。。 
以及在没有探头的情况下快速冻结 LM7301时的结果。
60Hz 信号 长时间显示为蓝色、并且只有更低的一侧可见以放大偏移。