This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:在低温下出现瞬时失调电压

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7301, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295530/iso224-appearance-of-an-instantaneous-voltage-offset-at-cold-temperature

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件:LM7301

您好!

我们的设计  在跟随器配置中使用 LM7301、并使用 ISO224将输入与电路的其余部分隔离。
所有部件均为工业温度级。

系统的初级侧由+-15V 电压供电。
输入信号为60Hz / 5Vpeak。  和 ISO224的电源轨的一些额外元件。

在系统中大约一半的通道上、当我们在大约-20 Celcius 处进行低温测试时、  模拟电路末尾的信号上会出现一个进入 ADC 的偏移量(几 mV)。

偏移看起来很快...  一个60Hz 周期即可、然后下一个周期有失调电压...   

有趣的一点是,当我们应用示波器探头在跟随器的输出,这个偏移消除!!!!  我们的探头具有50 pF 的电容负载。

有人会解释吗?   


这是我们的原理图的一部分。。。




以及在没有探头的情况下快速冻结 LM7301时的结果。  

60Hz 信号 长时间显示为蓝色、并且只有更低的一侧可见以放大偏移。   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S:

    有趣的情况!  此屏幕截图是在 LM7301的输出端还是在 ISO224的输出端拍摄的?  黄色迹线代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    蓝色波形 ADC_IN 是在模拟电路末端的 ISO244和低通滤波器之后、ADC 前面测得的

    黄色波形 G50是一个来自 DSP 的标志(数字信号)、当输入信号的频率发生快速变化时。  通常情况下、频率始终为60Hz。

    我们尝试使用示波器探头观察紧随跟随者运算放大器之后的信号(10 pF、原始帖子中错误)后、蓝色波形上不再有偏移。

    之前在一个温度缓慢斜坡的气候室中进行的测试与我们 ADC 的采样数据给我们的结果,我们可以放大...

    我们以7680Hz 的频率进行采样、1次采样没问题、只要温度保持在-20°C 以下、接下来的一次和其他一次采样就会有偏移。  

    我似乎不能在没有 URL 的回放中发布图片



    谢谢




     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您在跟随器和 ISO224之间添加一个低通滤波器、这能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、我们在 LM7301的数据表中添加了"缓冲器电路"。   1000欧姆/1000pF。

    我做了一些模拟仿真、但是由于仿真中没有错误出现、我觉得"缓冲电路"真的没有帮助。  但至少、 模拟链频率和瞬态响应看起来是相同的。  

    我们现在正在进行一些初步测试,似乎有所帮助。

    即将进行更多测试...


    但是、如果有人有任何想法、那么一个技术/科学的答案很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 LM7301演示之前分享更多原理图?  数据表中显示的是图26中的100 Ω 和100 pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加原理图片段。  到目前为止、这是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、  

    我们昨晚进行了一个完整的测试,我们没有失败(不必要的偏移)。

    唯一缺少的是科学解释。

    在安装"缓冲器"之前、我们还注意到、当输入信号较高但处于通道范围内时、更有可能出现该问题。

    例如、 在输入端不会因5Vpp 而失败的通道、如果我们应用7Vpp、某些低温条件下可能会失败。

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、5Vpp 或7Vpp 位于 LM7301的输入端-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在高精度分频器之后。

    LM7301由-15V 和-15V 供电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗡嗡...  我在电路中看不到任何会引起偏移的东西、我们是否能暂时断开这条线?  我可以通过您的个人资料电子邮件与您联系、然后在我们确定发生了什么情况后返回此处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢