请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226 主题中讨论的其他器件:INA238、
我在 INA238文档中发现了一个奇怪的句子、它看起来像是勘误表、已对此进行了记录:
当将 SDA 引脚连接到 A0或 A1以设置器件地址时、I2C 地址的 MSB 上需要额外的100ns 保持时间、以确保器件寻址正确。
INA226文档中没有此声明、但 INA238文档具有较新的更新时间戳、因此我要确保这不适用于 INA226。
这个保持时间是否也适用于 INA226?
谢谢。
克里斯