This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA238的 I2C 地址问题也在 INA226中?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1298044/ina226-i2c-address-issue-with-ina238-also-in-ina226

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA238

我在 INA238文档中发现了一个奇怪的句子、它看起来像是勘误表、已对此进行了记录:

当将 SDA 引脚连接到 A0或 A1以设置器件地址时、I2C 地址的 MSB 上需要额外的100ns 保持时间、以确保器件寻址正确。

INA226文档中没有此声明、但 INA238文档具有较新的更新时间戳、因此我要确保这不适用于 INA226。

这个保持时间是否也适用于 INA226?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、这也适用于 INA226。 遗憾的是、该问题是在发布 INA226后发现的、尚未在数据表上更新。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Mohamed。

    为了进行额外检查、是否存在使用 SCL 作为地址选择线路的异常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    否、这仅适用于 SDA。