This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:INA236A 总线电压读数是值的两倍、是6.5V、而不是3.3V

Guru**** 2512065 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287950/ina236-ina236a-bus-voltage-reading-twice-the-value-6-5v-instead-of-3-3v

器件型号:INA236

您好!

I2C 总线上有两个 INA236器件。

对于12V 输出、INA236B 的读数

INA236A 的读数是该值的两倍:大约是6.5V,而不是3.3V?

固件工程师说、对于这两个器件、所有寄存器 A 的配置是相同的。

是否有任何想法或您是否遇到过类似的问题来读取总线电压?

此致、

超级 GDx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    感谢您使用 TI 论坛。 您能否在读取到意外电压时发送所有寄存器值的读数、以及 读取 VBUS 的 I2C 通信的示波器快照。

    由于该错误约为2倍、到目前为止、我最好的猜测是它可能是与 MCU 的通信问题、导致读取的位向左移动一位。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch

    感谢您的答复、非常感谢。 3.3V (6.5V)的双精度值似乎是巧合。

    我们今天执行了更多测试、查看请求的捕获。

    1 -我们读取了两个器件的错误器件 ID:a0ff 而不是 a080。

    2 -在总线电压寄存器中、我们在 它开始工作后读取从最高6.55V 到最大值的0x0fff 来读取电压值。

       这就是第一个器件看起来不错的原因、12V 电压高于6.55V。

       器件由+2.5V 电源供电

    e2e.ti.com/.../INA_5F00_debug.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    在我们的测试中、总线电压寄存器上的值0x0FFF 转换为6.55V。 换句话说、在电源轨上的实际电压电源超过这个数字之前、缺省情况下总线电压读数一直为6.55V。 6.55V 是否就像阈值开关保留实际读数并应用于 INA236A 和 INA236B 一样。 您可以在快照@SuperGDx 共享中看到相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SuperGDx:

    这是有点难分辨的,但传输的示波器屏幕截图看起来像低水平的通信是在 GND 之下... 我建议验证它是否在限制范围内。 无论是哪种方式、这似乎是一个通信问题。 从示波器屏幕截图中可以看出、数据看起来不是0xFFF、所以最好将示波器缩小、并确保它与您的逻辑分析仪和代码结果一致。 当总线开始正确读取时、您是否能够读取正确的器件 ID?

    另外、您能否将 INA236周围的原理图部分发送给我审查?

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    请参阅随附的图片、以了解器件如何连接到我们的 PCB 产品上。

    SMT 传感器电阻器和 I2C 上拉电阻器位于 PCB 上、所有其他部件/连接都是有线/焊接的。

    在这种布局下、我们不希望精确测量电流、但应该可以精确读取总线电压。

    如前所述、我们为两个器件读取了错误的器件 ID:a0ff 而不是 a080。

    我们始终正确读取 MANUFACURE_ID:0x5449。

    此外、我们已配置的所有寄存器也会正常读回。

    例如、寄存器 ALERT、写入0x5555、读回0x5555、 写入0xAAAA、读回0xAAAA。

    我们将 INA236A 替换为 INA236B (新地址)、结果是相同的。

    我们移除了 DDR 模块、结果是相同的。

    我们目前正面临瞬发浪涌、但将继续调查、 探测 I2C 总线是否有您的要求以确保

    所有信号、时序和消息均符合 INA236数据表规格。

    此致、SuperGDx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 SuperGDx、

    器件 ID 寄存器确实不应读取错误、您能否发送器件 ID 读取完全传输的范围截图?

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch。

    请在下面找到读取的设备 ID 的快照。 在这两种情况下均使用 INA236B。

    设备1:  

    在读回开发1 (1001000)之前、将寄存器指针更新为0x3F。

    Dev1的回读快照。

    器件2:

    在读回器件1 (1001001)之前将寄存器指针更新为0x3F。

    Dev2的回读快照。

    预期的器件 ID 读取为0xA080。 但是、我们在这两个快照上使用的是0xA0FF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送这些通信图像、但您是否偶尔使用示波器而不是逻辑分析仪来拍摄图像? 我之所以提出这个问题、是因为这可以帮助我评估可能会导致问题的噪声等级和时序要求。  例如、从上面的示波器屏幕截图中可以看出、通信的低侧可能稍微低于 GND、这可能会导致问题。  

    此致、

    米奇