This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY SDK

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301712/usb2any-usb2any-sdk

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQ79616EVM-021

您好!  

我正在尝试  使用 USB2ANY 接口将 BQ79616EVM-021与我的 PC 连接起来。 但是、我找不到文件"USB2ANY SDK 安装程序(2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe)"。 我在过去几天试图通过许多方式获得它。 我不知道该怎么说。" 请您将文件/链接发送给我吗?

此致、

阿纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahnaf:

    我已授予您对应包含此文件的 mySecure 文件夹的访问权限。 您应该能够在~1小时内查看材料(一旦系统刷新)。 如果您有任何其他问题、请打开新的 E2E 主题。

    此致、

    朱莉娅·路易斯