请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY 主题中讨论的其他器件:BQ79616EVM-021、
您好!
我正在尝试 使用 USB2ANY 接口将 BQ79616EVM-021与我的 PC 连接起来。 但是、我找不到文件"USB2ANY SDK 安装程序(2_USB2ANY_2.8.2.0_SDK_Setup.exe)"。 我在过去几天试图通过许多方式获得它。 我不知道该怎么说。" 请您将文件/链接发送给我吗?
此致、
阿纳夫