请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7372 您好!
我想 将 NTSC 信号输入到 FHD 通道来获得更好的 水平分辨率(即使只是轻微的)。
有什么问题吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从器件的角度来看 、将信号注入 FHD 通道是没有问题的。 但是、FHD 通道在72MHz 处具有更宽的 LPF 范围、而不是 SD 通道上用于 NTSC 信号的最佳9.5MHz 滤波器、因此有可能出现混叠。 此通道不适用于此类信号;但是、我们在产品主页上提供了 EVM 来测试此配置。 数据表中称为"低通滤波器"的部分更加详细地说明了 在器件中采用滤波器的原因、因为这将是将信号注入 FHD 通道的主要问题。
此致、
伊格纳西奥