This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:向 FHD 通道输入 NTSC 信号

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301982/ths7372-input-ntsc-signal-to-a-fhd-channel

器件型号:THS7372

您好!  

我想 将 NTSC 信号输入到 FHD 通道来获得更好的 水平分辨率(即使只是轻微的)。

有什么问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从器件的角度来看 、将信号注入 FHD 通道是没有问题的。 但是、FHD 通道在72MHz 处具有更宽的 LPF 范围、而不是 SD 通道上用于 NTSC 信号的最佳9.5MHz 滤波器、因此有可能出现混叠。  此通道不适用于此类信号;但是、我们在产品主页上提供了 EVM 来测试此配置。 数据表中称为"低通滤波器"的部分更加详细地说明了 在器件中采用滤波器的原因、因为这将是将信号注入 FHD 通道的主要问题。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ignacio

      即使我将低通滤波信号输入到 THS7372、是否也有可能发生混叠?

    ( 混叠是否 通过 放大 THS7372中的信号而出现?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi-San:

    混叠是 DAC 等采样数据系统不需要的副产物。 THS7372的内部低通滤波器 可有效 消除 会混叠回  我们感兴趣的频段的不需要的频率分量、从而最大限度地降低信号进入 ADC 等下一级时出现混叠的可能性。 THS7372不会 直接导致任何混叠。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 伊格纳西奥-桑

    谢谢你的答复。

    我了解。