主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我将附加电路安装到了 PCB 上。
它主要用于获取不同频率的5V 正弦波输入、并输出差分波形、该波形在~27R 负载上施加电源、同时使用少量滤波。
使用产品页面上提供的 PSpice 模型成功仿真电路(在 Altium 中进行仿真)。
但在现实中、它似乎输出一个具有微小振幅和较大直流偏移的波形。
有人能提出什么建议、为什么我看到的是示波器屏幕截图上显示的结果、而不是仿真中显示的结果?
可以采取哪些措施来解决该问题?
到目前为止、我所能收集的信息就是我的 A1/A0设置可能并不理想。
(看起来未按预期驱动至高于2V。 但确实超过了 Vee+5的绝对最大值、这可能是问题所在)。
如果使用低于-3V 的负电源、应该如何驱动 BIAS 引脚?
(如果 A1/A0以 GND 为基准、并且对于逻辑1、至少需要2V 的电压)。
(示波器屏幕截图 Ch1 - RF_1X | CH2 - COIL_1X_P | CH3 - COIL_1X_N | Ch4 - A0/A1)





谢谢、Andrew