This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:ODD 电路输出

Guru**** 2384310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2673, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290602/opa2673-odd-circuit-output

器件型号:OPA2673
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我将附加电路安装到了 PCB 上。

它主要用于获取不同频率的5V 正弦波输入、并输出差分波形、该波形在~27R 负载上施加电源、同时使用少量滤波。

使用产品页面上提供的 PSpice 模型成功仿真电路(在 Altium 中进行仿真)。  

但在现实中、它似乎输出一个具有微小振幅和较大直流偏移的波形。

有人能提出什么建议、为什么我看到的是示波器屏幕截图上显示的结果、而不是仿真中显示的结果?

可以采取哪些措施来解决该问题?

到目前为止、我所能收集的信息就是我的 A1/A0设置可能并不理想。

(看起来未按预期驱动至高于2V。 但确实超过了 Vee+5的绝对最大值、这可能是问题所在)。

如果使用低于-3V 的负电源、应该如何驱动 BIAS 引脚?

(如果 A1/A0以 GND 为基准、并且对于逻辑1、至少需要2V 的电压)。

(示波器屏幕截图 Ch1 - RF_1X | CH2 - COIL_1X_P | CH3 - COIL_1X_N | Ch4 - A0/A1)

谢谢、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我正在为您研究这种行为。  您能否发送您的 Altium 仿真文件或其他仿真以便我尝试重现问题?

    此外、我们有一个较旧的线程、该线程提供了执行 A0/A1控制的替代方法。  它在您的调试中可能会很有用:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/955636/opa2673-sequence

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    感谢您的答复和该主题的链接。 请查看(希望如此)随附的仿真文件。

    我今天将继续进行调试、因此将报告可能有所帮助的任何调查结果。

    非常感谢、Andrew

    e2e.ti.com/.../4846.OPA2673.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我仍在做电路和分析工作。  不过、我认为共享我的两个 TINA-TI SPICE 仿真文件会有所帮助。  我建议购买 TINA-TI 并使用我提供的两个电路来研究您的设计是否确实可以正常工作。  第一个文件是 OPA2673 TINA 参考设计文件的副本、设置为能够输出正弦信号并具有工作启用/禁用功能。  您将 A0和 A1设置为0V 以全偏置运行、并将相关值设置为2V 以禁用器件。

    第二个文件是原理图的工作版本;其中包括用于禁用的 MOSFET、以及用于仅使用直流电源的 A0/A1偏置的可切换路径。  从 TINA-TI 仿真可以看出、电路的行为不符合预期。

    我希望这有助于您了解我看到的内容、并帮助您解决设计问题。

    e2e.ti.com/.../opa2673_5F00_ref_5F00_design.TSC

    e2e.ti.com/.../a0a1_5F00_bias_5F00_issue.TSC

    此致!

    亚历克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的响应和仿真文件。 当然、与我在 Altium 中使用的模型相比、帮助更大。

    最后、使能似乎不是问题、我怀疑更重要的是我是从不平衡的电压电源为 IC 供电... (+7V /-5V)。

    我最终使用单电源(+12V)、引入了直流偏移并在输出端使用了阻断电容器。 这似乎现在在我至少需要的参数范围内工作!  

    感谢您的帮助、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我很高兴听到你的积极最新消息。  非对称和非平衡电源的确会不时造成问题;如果您将来遇到问题、请重新连接电源或提出更多问题。

    保重!

    此致!

    亚历克