This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2241:OPA2241_HPF_OPA2241 Design_Duplication

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2241, OPA1671, OPA172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302128/opa2241-opa2241_hpf_design_duplication

器件型号:OPA2241
主题中讨论的其他器件: OPA1671OPA172

我正在设计一个 HPF、用于降低音频信号中的嗡嗡声噪音。

尽管 OPA2241具有2个内部运算放大器、但滤波器工具显示的是2个单独数量的 OPA2241、这让人感到很困惑。有人能不能检查一下? 附上了设计滤波器报告。  

e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    是的、这很令人困惑。  BOM 不应列出2个器件;您只需要1个器件、该滤波器将在单个器件上使用两个放大器。  在以后的版本中、我们会记住这一点。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、感谢您的快速响应。  

    我尝试将一个高通滤波器与以下截止频率集成:

    1.阻带:60dB(以减少交流开关频率的嗡嗡声)

    2.通带:80dB (语音范围从85dB 开始、所以不想听到任何噪音)

    3.阻带及通带衰减:预设-4dB,最好为0dB。  

    在 TI 设计工具和 TINA 中进行仿真期间、总频率响应没有问题 但是,当我与驻极体麦克风集成时(我遵循以下代码: https://www.ti.com/lit/ug/tidu765/tidu765.pdf?ts = 1702294147029&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F),整体响应完全不同。  

    您能帮助我优化值以获得所需的驻极体麦克风响应吗?

    此外、在 TI 设计工具(浏览器)中进行设计时、它将频率响应考虑到1k、但我想将 HPF 性能扩展到20kHz! 是否需要调整任何旋钮来扩展频率范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    1. 您能否附上 TINA 原理图?    具体来说、我没有驻极体麦克风型号。  具体取决于响应。  
    2. OPA2241具有35kHz 的增益带宽积。  如果您要尝试实现20kHz 带宽、这是一个相当低的带宽。  这是超低功耗应用吗?  这是您会考虑使用低功耗/低带宽放大器的主要原因。  如果您确实需要低功耗、此放大器可以正常工作、但我想检查一下。
    3. 通常、在设计有源滤波器时、您需要注意将电容值保持在较低水平。  理想情况下、可使用 C0G 电容器来实现失真、可获得的最大 C0G 值为0.1uF。  此外、您不需要将大电容直接连接到运算放大器的输出端(或通过小值电阻器)。  电路中的121和3.6uF 电容器会引入一点增益峰值。 我已调整电路中电容与电阻之比的值。 请参见下方的。
    4. 向我发送 TINA (包括 驻极体麦克风模式)之后。  我可以进一步细化它。

    e2e.ti.com/.../origional-values.TSC

    e2e.ti.com/.../re_2D00_design-filter.TSC

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您有这个放大器。 卡在低电源轨中。  为了使其工作、直流偏置节点需要放置在放大器所在的位置。 可在线性区域运行:

    我们确实有多个驻极体麦克风。 设计可登录 TI.com 获取。  OPA1671数据表还具有驻极体麦克风。 这也会增加40dB 的增益。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1671.pdf

    希望这对您有所帮助。
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、非常感谢您的详细解释。  

    我连接了一个由 TI 提供的 TIA 麦克风放大器电路、该电路带有驻极体麦克风。 我不知道如何提取那个特定的宏并把它分享给...

    e2e.ti.com/.../SBOA291.TSC

    在信号来源的另一个电路板(OPA172)上、我们有一个 LPF 滤波器。 我们考虑了绕过此电路、但它可能有助于您获得更好的频率响应。  

    e2e.ti.com/.../Hum-filter-design-_2D00_-autosave-23_2D00_12_2D00_13-11_5F00_11.TSC

    #与驻极体麦克风,总的频率响应变成了另一回事!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kumar、

    感谢您的详细介绍。  我看着你原来的帖子,看到你想要减弱"嗡嗡"的声音。  我假设您是指50Hz 或60Hz。  因此、我添加了一个截止频率为100Hz 的高通滤波器。  这在60Hz 下不能提供很大的衰减、但可以提供帮助。  为了在60Hz 下获得大幅衰减、您需要提高截止频率、但对于音频而言、您可能不希望将其移至过高的频率或音频带宽会受到限制。  我添加了11V/V 的增益。  您提到了"80dB"通带、但我认为您不希望通带中有80dB 的电压增益、因为这是一个非常高的增益(10,000V/V 的增益)。  顺便说一下、我同意 Mike 的观点、即原始电路需要直流偏置、看起来你添加了这个偏置。  我希望此仿真对您有所帮助。  如果没有、您能否绘制预期的曲线。   

    e2e.ti.com/.../hpf-second-stage-fc -100Hz-G-11.TSC

    此致、艺术