Other Parts Discussed in Thread: LM324, TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035
运算放大器 LM324收集三相电气输入、运算放大器的输出被发送到芯片 TMS320F28035的 AD 端口。 当没有三相电输入时、运算放大器会形成振荡、运算放大器的输出线路过长。 可以采取哪些措施来消除运算放大器的自励振荡? 说明:确定电路板的布局时、即运算放大器到 AD 采样端口的距离保持不变、应采取哪些措施?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TMS320F28035
运算放大器 LM324收集三相电气输入、运算放大器的输出被发送到芯片 TMS320F28035的 AD 端口。 当没有三相电输入时、运算放大器会形成振荡、运算放大器的输出线路过长。 可以采取哪些措施来消除运算放大器的自励振荡? 说明:确定电路板的布局时、即运算放大器到 AD 采样端口的距离保持不变、应采取哪些措施?
谢谢!
您好 Liujun:
您的多个组件会给您的电路增加过多的相位滞后。 我不知道任何组件的值是多少、但是除非它们小于10pF、否则它们几乎肯定会导致您的不稳定。
我用红色或黑色圈出了所有可能会给环路增加相位滞后的元件。 我会考虑降低这些值或完全消除它们。

用黑色圈出的所有电容器应与具有隔离电阻器的放大器的输出分离。 下面提供了这种情况的示例。 根据每个环路的电容器值(下图中的 C1)、您可能需要调整 R1以获得适当的上升时间或稳定性。 100欧姆和1uF 并不适用于每个运算放大器。 有关如何在仿真中测试环路稳定性的信息、请参阅以下视频系列。

有关环路稳定性的更多信息、可在以下视频系列的稳定性部分中找到: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html
用于测试环路稳定性的仿真器:
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
https://www.ti.com/tool/TINA-TI
此致!
杰瑞