This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:运算放大器的长输出会导致自励振荡

Guru**** 2555750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1301499/lm324-long-output-of-operational-amplifier-leads-to-self-excited-oscillation

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

运算放大器 LM324收集三相电气输入、运算放大器的输出被发送到芯片 TMS320F28035的 AD 端口。 当没有三相电输入时、运算放大器会形成振荡、运算放大器的输出线路过长。 可以采取哪些措施来消除运算放大器的自励振荡? 说明:确定电路板的布局时、即运算放大器到 AD 采样端口的距离保持不变、应采取哪些措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liujun:

    您能否分享一下原理图? 请确保在输出端包含电源电压和负载 R/C。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图如图1所示、PCB 布局如图2所示。 相同的电路图可以用在一些项目中、而在某些项目中、AD 端口在没有输入时有正弦波
                 图1
               
                     图 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liujun:

    您的多个组件会给您的电路增加过多的相位滞后。 我不知道任何组件的值是多少、但是除非它们小于10pF、否则它们几乎肯定会导致您的不稳定。

    我用红色或黑色圈出了所有可能会给环路增加相位滞后的元件。 我会考虑降低这些值或完全消除它们。

    用黑色圈出的所有电容器应与具有隔离电阻器的放大器的输出分离。 下面提供了这种情况的示例。 根据每个环路的电容器值(下图中的 C1)、您可能需要调整 R1以获得适当的上升时间或稳定性。 100欧姆和1uF 并不适用于每个运算放大器。 有关如何在仿真中测试环路稳定性的信息、请参阅以下视频系列。

    有关环路稳定性的更多信息、可在以下视频系列的稳定性部分中找到: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    用于测试环路稳定性的仿真器:

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!