This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:SN 和 amp;NiPdAu 具有相同的器件型号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297945/ina193-sn-nipdau-same-part-number

器件型号:INA193

您好!

我想问一些 TI PCN、其中说明:

"在此 PCN 到期时、TI 将把无铅解决方案整合在一个标准器件型号中、例如 INA193AIDBVR–可以同时发货 Matte Sn 和 NiPdAu。 如果可用、客户可以通过订购带有 G4后缀的器件来指定 NiPdAu 涂层、例如 INA193AIDBVRG4。"

 

TI 是否要将所有 TI 器件组合到这个产品中、还是仅选择这款器件? 因此、具有锡(Sn)涂层和 NiPdAu 涂层选项的所有部件是否都属于相同的部件编号或这种单件产品、因为每个部件可能是也可能不是这样? 如果所有部件都将移至本公约、那么该公约将在哪个日期生效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在对其进行研究、我们将很快与您联系  

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否转发 PCN 号或引用语言的文档本身? 我们可以很好地判断该变更是否适用于所有 TI 器件、或者仅适用于 INA193。   

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这里是附加的 PDN。 该列表列出了某些器件、但 我在多个器件中都看到过这个列表。 我的真正问题不仅在于此 PDN 中列出的器件、而且在于 TI 是否在整个公司范围内采取某种举措? 这项计划是否会在各部分慢慢推出,但目前是零敲碎打?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不知道影响所有产品的全公司计划。

    从阅读文档的角度来看、我很清楚此更改仅影响所列的产品。  

    此致、Guang