Other Parts Discussed in Thread: INA310A-Q1, INA381
主题中讨论的其他器件: INA381
您好、
我的客户 Joyson 在其设计中使用了 INA310A-Q1。 您可以看到下面的结构。

Imax=11A。 但是、当客户使用 电流检测放大器时、通过 Rsense 的电流低于1A。
当 Imax =11A 时、Imax x Rsense x GAIN = 11A x 15m Ω x 100= 16.5V >VSP
我有一个问题、当 Imax=11A 时、Vout 是3.3V 对吧? 而不是16.5V。 在这种情况下是否有任何风险?
此致
伊梅尔达