This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Imax x Rsense x 增益>VSP

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA310A-Q1, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305639/imax-x-rsense-x-gain-vsp

器件型号:INA310A-Q1
主题中讨论的其他器件: INA381

您好、

我的客户 Joyson 在其设计中使用了 INA310A-Q1。 您可以看到下面的结构。

Imax=11A。 但是、当客户使用 电流检测放大器时、通过 Rsense 的电流低于1A。  

当 Imax =11A 时、Imax x Rsense x GAIN = 11A x 15m Ω x 100= 16.5V >VSP  

我有一个问题、当 Imax=11A 时、Vout 是3.3V 对吧? 而不是16.5V。 在这种情况下是否有任何风险?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    从数据表的"绝对最大额定值"部分、IN+和 IN-之间的差分电压最大只能为12V、因此16.5V 会使器件损坏。 以下是数据表中的相关部分:

    我们还有其他器件可以处理更高的差分电压。  我不确定您的系统和精度要求、因此下面是带有集成比较器的完整 INA 列表:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#3278=Analogue%20output%20with%20integrated%20comparator&

    您可以检查这些器件以查看它们是否适合您。 我快速检查了一下发现 INA381可以处理26V 差动输入、但列表中的更多器件也可以支持更高的差动电压。 如果您不需要比较器、我们还有不带比较器的器件、适用于这种情况。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    我对模拟输入 VIN+- VIN-有一个问题、

    从我的角度来看、 VIN+- VIN-= Vrsense = 15m Ω x 11A=0.165V、 再除以16.5V。

    为什么我们必须乘以增益100?

    此致

    伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    是的、抱歉、这是我的错。 我重点介绍了16.5V、忘记了增益。   是的、这很容易做到、也不影响器件。 在上述情况下、电压将被拉高(接近3.3V)。

    此致、

    米奇