This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:针对差分采样方法使用高阻抗电阻器进行高电压采样。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, OPA4348, OPA4171, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304376/opa4171-high-voltage-sampling-using-high-impedance-resistor-for-differential-sampling-method

器件型号:OPA4171
主题中讨论的其他器件:OPA4348、 、TLV9004、 OPA4991

我的客户使用 OPA4348进行高电压采样、并使用高阻抗电阻器进行差分采样。

现在、他们已经 问题 :

目前、我们的电压采样电路中使用的差分高阻抗采样的限流电阻值为8mΩ Ω。 预选材料为 OPA4348 (差分阻抗和共模阻抗均为10^13 Ω)。 如果使用 OPA4171 (差分阻抗为100MΩ Ω、共模阻抗为6*10^12 Ω)、两种材料的采样精度有何差异?

我认为8MOhm 电阻器是后面的红色电阻器。

问题2 :如果客户希望更换 OPA4348,我们推荐 OPA4171还是 TLV9004?

谢谢!

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    您能帮助澄清一下有关该应用的几点吗?  

    • 原理图中还有哪些其他电阻器和电容器值?  
    • 什么器件直接连接到运算放大器的输出端?  
    • 是否有输入的示波器图像可用? 或者需要了解更多关于输入信号是什么的信息? (幅度、频率等)
    • 运算放大器的电源电压要求是什么?  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    当然可以。

    我认为其他电阻器、红色电阻器为8MOhm、黑色电阻器为100k Ω、电容器为2nF。

    我认为此输出已连接至简单的 RC 滤波器(例如100Ohm 和10nF)、然后连接至 ADC。

    输入信号应为直流电压信号(几百电压)或220V/50Hz 交流信号、就输入阻抗而言、对输出输入信号的影响是否不同?

    我认为电源电压是正常的5V。

    谢谢!

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:  

    感谢您提供更多信息。 客户正在使用哪种 ADC?  

    根据 ADC 和配置、驱动运算放大器需要最小增益带宽。 您还可以使用模拟工程师计算器来计算最小带宽(以及输出端的最佳 RC 滤波器值): https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    有关设计注意事项的更多信息、还请观看以下高精度实验室视频:  
    ADC 的组件选择简介
    优化 Cfilt 和 Rfilt  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    我认为 ADC 可能不是关键、他们想知道运算放大器的输出模拟信号是否会有一定差异、具体取决于  OPA4348和 OPA4171的不同差分阻抗和共模阻抗?

    谢谢!

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:  

    由于输入阻抗、OPA4348和 OPA4171的输出误差不应有显著差异。 在查看每个输入的等效电阻时、电阻器的并联组合大约为100k。 因此、运算放大器的内部输入阻抗不会是导致误差的主要因素、而匹配电阻器对于确保最小采样误差更为重要。  

    如果担心输入阻抗、客户可以使用 OPA4991、因为它的输入阻抗比其他两个器件更高。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    非常感谢您的详细解释!  

    此致、

    鲍文