This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:1dB 压缩点

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308003/ths4303-1-db-compression-point

器件型号:THS4303

您能告诉我 THS4303运算放大器的1dB 压缩点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    THS4303没有指定的1dB 压缩点、因为这是射频规范。 THS4303恰恰相反、根据其规格使用输出电压摆幅限制和电流驱动限制。 本文(此处的链接)概述了何时以及为何使用每种规格以及两者之间的区别。

    如果您有其他问题、请联系我们。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想更加详尽地讨论将运算放大器输出限制映射到-1dB 压缩的问题、我在本1993应用手册中编写的第8部分将会更详细地介绍。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa390b/snoa390b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、它是一个在应用中利用其增益的放大器。 因此、对于每个放大器、 必须定义1db 压缩点、谐波失真、噪声系数等参数、以便用作放大器。 数据表中提供了谐波失真、这是因为我要询问1dB 压缩点。 请评论1dB 压缩点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    如前所述、1dB 压缩点通常是用于运行频率高于我们的高速放大器产品系列(包括 THS4303)的射频放大器的规范。 可以将该规格映射到输出电压摆幅限制、电流驱动能力和压摆率、而不是指定1dB 压缩点。

    所附的 Michael 应用手册讨论了将放大器输出限制映射到1dB 压缩点的情况。 遗憾的是、我们没有任何 THS4303的1dB 压缩点规格。

    谢谢。

    尼克