您能告诉我 THS4303运算放大器的1dB 压缩点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您想更加详尽地讨论将运算放大器输出限制映射到-1dB 压缩的问题、我在本1993应用手册中编写的第8部分将会更详细地介绍。
尊敬的 Rahul:
如前所述、1dB 压缩点通常是用于运行频率高于我们的高速放大器产品系列(包括 THS4303)的射频放大器的规范。 可以将该规格映射到输出电压摆幅限制、电流驱动能力和压摆率、而不是指定1dB 压缩点。
所附的 Michael 应用手册讨论了将放大器输出限制映射到1dB 压缩点的情况。 遗憾的是、我们没有任何 THS4303的1dB 压缩点规格。
谢谢。
尼克