Other Parts Discussed in Thread: LM339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903-Q1 主题中讨论的其他器件:LM339
比较器由双电源供电、负电源出现问题后、比较器输出异常、您能解释一下负电压电源对比较器的三个端口(IN+、IN-、OUT)的影响吗?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mingkang:
输入器件与寄生晶体管并联、通常会进行反向偏置。 将输入拉至低于接地会打开这些寄生晶体管、并且电流开始流向不应流向的位置、即使在不同的通道之间也是如此。 这是结隔离工艺的一个缺点。 正如 Clemens 所说、只要电流保持在绝对最大值以下、就不会发生损坏、但在这些情况下不保证正常运行。
请参阅 LM339系列的第3.8节应用手册: