This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:负电源问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1308584/lm2903-q1-negative-power-supply-problem

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM339

比较器由双电源供电、负电源出现问题后、比较器输出异常、您能解释一下负电压电源对比较器的三个端口(IN+、IN-、OUT)的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要不超过绝对最大额定值、输出就会快速恢复。 但是、如果负电源超过输入、则无法保证。 (在这种情况下、外部钳位二极管可能有用。)

    您是否在使用迟滞? (请展示原理图。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    输入器件与寄生晶体管并联、通常会进行反向偏置。 将输入拉至低于接地会打开这些寄生晶体管、并且电流开始流向不应流向的位置、即使在不同的通道之间也是如此。 这是结隔离工艺的一个缺点。 正如 Clemens 所说、只要电流保持在绝对最大值以下、就不会发生损坏、但在这些情况下不保证正常运行。

    请参阅 LM339系列的第3.8节应用手册:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南