This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:XTR111 EVM 电路板上 Vin 引脚上10k Ω 和1k Ω 电阻的用途是什么?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, XTR111-2EVM, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1307453/xtr111-2evm-what-is-the-purpose-of-the-10k-and-1k-ohm-resistors-from-the-vin-pin-on-the-xtr111-evm-board

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01471、、 XTR111

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ı 想一下它与本节的关系  

如果没有1k 欧姆的电阻器没有连接,和低于5V 输入电压源将吸收.

当我们添加1k 项时 、我们要创建的点的电压将保持恒定、源电流将超过1k Ω、而不是灌入。

请 ı 我的错误

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

在我的 ı 中(0-5 Vin 0 -20mA 输出) 被用作这个(当输入悬空 下拉至 GND,当输入为5V 时, 5mA 电流消耗,我意识到设置一个较高的值可能会更好)。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

同样、我们看到 TIDA-01471中仅使用了10k。 这有什么用呢?  

当我查看该表时、我会看到偏置电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    我认为 XTR111-2EVM 的设计人员包含1kΩ 电阻器、以便在 Vreg 断开(J3断开)且 Vin 端子上没有连接输入时、输入可弱下拉至地。 这样可确保输入电压始终处于已知的有效状态并防止输入悬空。

    不过、正确的是、如果输入电压源无法灌入电流、 1kΩ 电阻器会强制输入电压拉取电流、具体取决于输入范围。 请记住、如果输入设计为始终达到0V、则输入电压源将需要灌入少量电流~100μA。 大多数电压源设计为同时提供拉电流和灌电流、因此这通常不是问题。

    对于-20mA 输出、仅需要 R6 (40.2kΩ)和 R8 (10kΩ)来创建分压器、该分压器可在 XTR 输入端将输入电平从0-5V 转换为1-5V。 当 Rset = 2.49kΩ 时、1-5V 电平转换输入会产生4个-20mA 输出。 您的设计需要0 -20mA 输出、因此不需要该分压器。

    在我的设计中(0-5 Vin 0 -20mA 输出)ı 被用作此 值(当输入悬空时下拉至 GND,当输入为5V 时,消耗5mA 电流,我意识到设置一个更高的值可能会更好。)[/报价]

    要降低下拉电阻器中的功率耗散、可将值增加到10kΩ。

    Unknown 说:
    同样地、我们看到在 TIDA-01471中仅使用了10k。 这有什么用呢?  [/报价]

    系列 DAC 输出和 XTR 输入之间的10kΩ 电阻是一个 电流限制 电阻器、用于防止 XTR 输入在故障条件下损坏。 请注意、DAC 位于 AVDD 电源上、而 XTR 位于 DVDD 电源上。 如果 DAC 电源在 XTR 电源之前启动、则 DAC 输出可能会通过将输入电压驱动至高于电源电压来超出 XTR 的绝对最大额定值。 根据绝对最大值表的脚注(3)、必须限制故障条件下流入输入引脚的电流。

    此致、

    扎赫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanks Zach ,在 xtr111数据表 它说  

    如果电压超过钳位二极管限制的电压、电流将流过钳位二极管、我们会添加一个电阻器来限制电流、以防止钳位二极管损坏。 我了解。 "放置一个小电阻器"考虑一个等于 RSET 的电阻器值以消除偏置电流。" 这里是否提到我们应在 Vin 引脚上放置一个等于或大约等于 Rset 电阻器的电阻? (可能我不明白、因为我的英语不好)在参考设计中、rset 电阻器为1.47k 欧姆、连接到 vine 的电阻器为10k 欧姆、我错了吗?

    那么、我们在这里放置的限流电阻器与设置电阻器相同(我在新设计中使用7.5k 作为设置电阻器)、是否是消除偏置电流的好选择? 那么、在这种情况下、使用7.5k 欧姆作为 VIN 中的限流电阻器是正确的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    正确、使用等于 Rset 的限流电阻器可以降低 由于流经这些电阻器的输入偏置电流而产生的失调电压。

    如果您的设计需要0-5V 输入电压和0 -20mA 输出电流、则 Rset 电阻器应为2.5kΩ。 对于一个5V 输入信号、7.5kΩ 的 Rset 电阻器将产生一个6.7mA 的最大输出电流。 您也可以将2.5kΩ 用作限流电阻器。

    此致、

    扎赫