Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471, XTR111-2EVM, XTR111
主题中讨论的其他器件:TIDA-01471、、 XTR111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ı 想一下它与本节的关系

如果没有1k 欧姆的电阻器没有连接,和低于5V 输入电压源将吸收.

当我们添加1k 项时 、我们要创建的点的电压将保持恒定、源电流将超过1k Ω、而不是灌入。

请 ı 我的错误
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
在我的 ı 中(0-5 Vin 0 -20mA 输出) 被用作这个(当输入悬空 下拉至 GND,当输入为5V 时, 5mA 电流消耗,我意识到设置一个较高的值可能会更好)。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
同样、我们看到 TIDA-01471中仅使用了10k。 这有什么用呢?

当我查看该表时、我会看到偏置电流非常低。