您好!
我已观看所有运算放大器稳定性视频、并决定遵循实验2中的稳定性-实验视频(https://www.youtube.com/watch?v=VQ3qikZ7Ffw&list=PLIb_jsYSp_95beKdP9rB86HIBaT9I247r&index=7)来学习示例。 我主要使用 PSpice、因此我看到本视频使用 OPA277组件、其具有 TI 网站上提供的 PSPICE 模型版本 H。 我完全按照 PSpice 上的视频设置电路、并运行 波特图仿真。 视频中显示的结果与我的 pspice 增益和相位输出上的结果不匹配。 例如、放置不带 Riso 的初始电路在350kHz 左右时显示0dB 时的相位裕度为20度。 我的 PSpice 结果显示 、在1.1MHz 附近、0dB 下的相位裕度为19度。 添加 Riso 会进一步减小而不是增加相位裕度。 有人能告诉我视频是不正确还是我的香料阻尼不正确吗?
谢谢。